This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:DQN (X2SON) 引脚 1 封装标识?

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558490/tps7a05-dqn-x2son-pin-1-package-marking

器件型号:TPS7A05


工具/软件:

我们正在使用 TI 的 TPS7A0510PDQNR、我相信我们的制造商将其向后安装。  产品标识“C7"符合“符合预期、我想验证引脚 1 标识;我习惯看到一个点而不是“L",“,数据、数据表未指定标识的外观或“C7"的“的方向。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    感谢您的提问! 标记表示引脚 1 的位置。

    “L"是“是制造季度的生产日期代码、因此您可能会看到它在未来零件上旋转、但始终高于引脚 1。

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你