This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】BQ25600:为什么我必须读取故障状态两次才能在 BQ2560x 上看到清除的故障?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25600, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558507/faq-bq25600-why-do-i-have-to-read-the-fault-status-twice-to-see-the-cleared-fault-on-bq2560x

部件号:BQ25600
主题中讨论的其他部件:BQ25606、、 BQ25601

工具/软件:

当 BQ2560x(不包括 BQ25606)发生故障时、会向主机发送/INT 脉冲。 对于 BQ25601/D 和 BQ25600/C/D、REG0x09 中的故障状态保持静态、直到主机读取寄存器。 在读取状态之前、不会发送新的/INT 脉冲。 为了查看新的当前状态、REG0x09 必须读取两次、第一个是旧状态、第二个是新状态。