This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A19:FB 引脚的最小电流规格

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557923/tps7a19-minimum-current-spec-for-fb-pin

器件型号:TPS7A19


工具/软件:

数据表建议 (R1+R2) 的值应为 10k 至 100k、以避免分压器误差、但没有关于 FB 输入所需的最小电流的规格。  

Vout = Vfb (1+R1/R2) 生效所需的最小 FB 引脚输入电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    FB 输入电流通常在 10nA 至 100nA 范围内。 给出 100kΩ 最大分压器电阻是为了将反馈电流导致的最坏情况下的误差限制在 1%以下。  

    反馈电流引起的误差是  

    对于 100nA 的反馈引脚电流和 100kΩ 的分压器总电阻、误差看起来与输出设定点的函数关系如下:

    此致、

    Alex Davis