This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5185:寻找 12V 输入报价谐振反激式转换器的控制器

Guru**** 2530270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5185, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555295/lm5185-looking-for-controller-for-12v-input-quosi-resonant-flyback-converter

器件型号:LM5185
主题中讨论的其他器件: TL431

工具/软件:

我在寻找 12V 输入的 QR 反激式控制器、但我自己找不到、即使查看设计支持论坛也找不到。 有什么建议吗? 输出功率将为 24V 1A、输入电压范围将为 9-36V。 产品发布将于明年发布、因此控制器正在开发中也可以。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Watanabe,

    我推荐 LM5185、它是一款 PSR(初级侧调节)QR 反激式控制器。 请找到我为您的问题准备的计算器设计工具/

    谢谢你

    e2e.ti.com/.../4812.LM5185_2D00_DESIGN_2D00_CALC.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    我会向前移动您的建议,包括设计计算工具。

    如果我在设计完成的方法方面还有其他问题、可以联系您。

    你的支持是很大的帮助我在许多选择的控制器之间的战斗。

    谢谢你

    渡边和史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对数据表进行研究后、我想知道是否可以使用 TL431 和 OPT 耦合器设计输出电压检测、而不是通过 RFB 从初级绕组检测电压。 如果可能、我非常感谢提供应用示例。

    感谢你的评分

    K.Watanabe

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Watanabe,

    这是无法实现的、因为这是 PSR 反激式、器件需要通过 RFB 电阻器检测 SW 节点电压。 如果想要使用 TL431、我建议选择 SSR 反激。 您可以在此处查看 SSR 反激式产品系列 AC/DC 和 DC/DC 控制器(外部 FET)产品选择|德州仪器 TI.com

    谢谢你