This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33020-Q1:超小型 DC/DC 电源模块 3.3V 或 3.7V 输出 UCC33020-Q1 状态

Guru**** 2814935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557552/ucc33020-q1-ultra-small-dc-dc-power-module-3-3v-or-3-7v-output-ucc33020-q1-status

器件型号:UCC33020-Q1
主题:UCC33010-Q1 中讨论的其他器件

工具/软件:

对 UCC33010-Q1 感兴趣、它是一个有效项目?   报价工具显示它是无效的 MPN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Judit、  

    UCC33010-Q1 将于 2025 年 10 月底上市 (RTM)。

    谢谢你