This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:如果未在稳压器电路 REG2 上放置电容器、会产生什么影响

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558659/bq76952-what-impact-if-it-is-missing-to-place-capacitor-on-regulator-circuit-reg2

器件型号:BQ76952


工具/软件:

亲爱的

请帮助 查看下面的原理图、它是 BMS 上 BQ76952 的电路的一部分。  我发现与 BQ76952 EVM 的参考原理图存在一些差异、REG2 引脚上没有电容器、Q309 集电极上也没有电容器。 我想知道如果 缺少电容器、电路会有什么影响?

同时、我们的产品在 70 度的高温下进行了测试、结果发现 REG2 输出出现异常下降。 此问题是否与此电路中的缺陷有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REG2 引脚上没有电容器、这一点非常重要。 首先、所有性能设计和测试都是使用 1uF 输出电容器完成的、因此如果不使用此电容器、REG2 输出的性能可能不在数据表的保证规格范围内。 具体来说、如果在 REG2 引脚上没有输出电容器、REG1 电路的瞬态响应、线性调整率和稳定性将受到影响。

    与 REG2 电容器相比、Q309 集电极上没有电容器可能不会对性能造成不利影响。 但根据 VBAT 电压和温度、您可能会在重瞬态负载期间看到 REGIN 电源的性能有所下降。 REGIN 电源是 REG1 和 REG2 稳压器的输入电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Long

    我们尝试在 REG2 上添加一个电容器、REG 输出的性能变得更好。  我对 REG 电路有一些新问题。  

    问题 1:

    我们尝试使用不同的电容器 、例如 1uF、2.2uF、4.7uF、我们发现、当增加到 4.7uF 时、REG2 上的电压纹波似乎比使用 1uF 或 2.2uF 更“严重“。  

    您  是否可以建议 REG1 和 REG2 输出端的电容值? 根据规格要求、只需高于 1uF。

    下面是 使用 4.7uF(通道 3)时 REG2 的纹波电压波形

    以下是 使用 2.2uF 时的纹波 (通道 3)

    问题 2:

    在 REG2 上添加 2.2uF 电容后、BMS 放置在温度室中。 当 BQ76952 的温度 处于 85°C 并持续 10 分钟时、该功能仍然运行良好。 我们想要测试限值、因此将温度提高到了更高。 当  温度升高到 92°C 时、可以看到电压下降。  

    这是合理的吗? 当芯片温度高达 92°C 时、它将导致 REG 输出断电。 或者、可能还有其他问题?

    以下是 REG2 压降时的一些波形图片

    通道 1:PIN37 BREG

    通道 2:PIN36 REGIN

    通道 3: 交流模式、PIN34 REG2

    通道 4: PIN24 REG18

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1:REG1 和 REG2 输出上的建议电容器为 1uF。 我建议使用此器件、因为此器件是使用该外部元件进行设计和测试的。

    问题 2: 导致这种情况的原因有几种可能性。 器件可能出现内部温度过高的情况、并进入热关断状态。 此外、 如果 发生永久失效、则可以将器件配置为关闭 REG1 和 REG2 LDO。 发生这种情况后、您能否提供状态位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Long。

    我想我们会发现芯片断电的原因。 “Power:Shutdown:Shutdown Temperature“配置默认值设置为 85°C。 我们没有更改 BMS 中的设置、因此当 BMS 置于高温箱中时、它会关闭。 我们将设置更改为“0"以“以禁用此功能、BMS 在 85°C 内运行良好。