This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923655:TPS923655DMTR 用 24V 和 9 个 LED (1A) 烧毁一次

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542977/tps923655-tps923655dmtr-burned-off-once-with-24v-and-9-leds-1a

零件号:TPS923655


工具/软件:

我们在 LED 驱动器中使用“TPS923655DMTR"。“。 我们的升压稳压器原理图几乎类似于“TPS92365xEVM 65V、2A/4A 升压或降压/升压 LED 驱动器评估模块“

并且运行正常。 我们通过了所有电气测试、并具有许多特殊的电源行为(例如瞬变/突发/不稳定)、我们的 EMC 测试和温度测试。

但在 TPS923655DMTR 因以下条件而烧毁后:

  • 24V(直流电源 Imax 10A)
  • 低电阻电源线 (2.5 mm2 /长 1m)
  • LED 驱动器在上电后立即启动
  • I_led = 1A
  • U_led = 28V

不幸的是,我连接电源线(实验室插头)太慢,所以我有一些电压弹跳。 我听到的声音像是响铃/开裂的噪音。增压常规器不稳定、TPS923655DMTR 烧坏。 可能我的直流电源和 TPS923655DMTR 也在同相摆动(正反馈)。 只花了约 1-3 秒。 则 LED 驱动器已失效。

有没有类似的问题吗?

现在,我们开始大规模生产我们的 LED 灯,所以我们有点担心这种行为。 我们正在考虑一些 SW 权变措施、例如等待电源电压稳定。 我们的微控制器可以测量电源电压。 在电源电压正常后、我们可以软启动升压稳压器。 但是、我们仍然不知道这种权变措施是否在每种情况下都有帮助。 我们可以关闭 LED 灯串、还可以测量电源和 LED 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您联系我们! 您可以分享原理图和布局吗?

    当器件发生故障时、您能否请先测量 VIN、SW、LED+和 IL(电感器电流)的波形? 如果发现任何异常、请放大屏幕。

    [引述 userid=“306137" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542977/tps923655-tps923655dmtr-burned-off-once-with-24v-and-9-leds-1a

    并且运行正常。 我们通过了所有电气测试、并具有许多特殊的电源行为(例如瞬变/突发/不稳定)、我们的 EMC 测试和温度测试。

    但在 TPS923655DMTR 因以下条件而烧毁后:

    • 24V(直流电源 Imax 10A)
    • 低电阻电源线 (2.5 mm2 /长 1m)
    • LED 驱动器在上电后立即启动
    • I_led = 1A
    • U_led = 28V
    [/报价]

    您提到所有电气测试都已通过。 这些测试项目与您提到的特殊情况之间有何区别?

    什么是故障率? 您提到的这个测试项是否所有电路板都失败?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的露西亚,感谢您的回答!

    我的工程包含九个原理图页面。
    我可以大声地将它们全部贴出来。 这是其中一个升压稳压器的原理图部分。

    我们制作了五个原型并进行了许多测试。 上周我只想打开我们的一个原型。
    然后烧毁。
    这并不是一个真正的测试–它是随机发生的。

    在过去的几年中、我们生产了许多不同的 LED 驱动器产品、因此我想、如果 TPS923655 没有错误、我们将解决问题。
    我们很高兴提供反馈。

    我们的软件不是最终的、我希望、如果 TPS923655 没有硬件错误、我们可以解决我们的问题。

    直到现在、我无法测量故障期间的任何情况。 这不是计划中的。 下一步、我将更换有缺陷的组件并维修驾驶员。
    然后、我想重复故障情况、测量电压和电流(如果可能)。
    但这并不容易、故障重复后、驱动器可能会再次损坏。
    我们将看到…

    也许我们原理图中 CSP、CSN 和 COMP 处的元件必须更改(值)。 到目前为止、我们还没有发现电气问题。

    此致

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的反馈。 我将首先查看原理图、然后尽快答复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!!
    我会去度假三周。  

    直到现在、我无法使用其他直流电源重复该故障。 也许第一个 实验室直流电源与 LED 驱动器谐振摆动。
    无论如何、“TPS923655"不得“不得烧掉。 我们将实施。 避免此行为的 SW 权变措施。
    请查看我的原理图、也许 COMP 元件 Csense 或更多可以改进。
    谢谢、此致 Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的反馈。 我将查看原理图、并在本周初回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您可以发送电子邮件至 lucia-gao@ti.com 吗? 我可以与您分享 TPS923655 的 EVM 原理图、我还对上面的原理图提供了几项建议。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我收到了关于您的要求的电子邮件。 让我检查一下、然后返回给您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚