This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM831D31EVM:Gerber 文件

Guru**** 2612595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM831D31, TPSM831D31EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548599/tpsm831d31evm-gerber-files

器件型号:TPSM831D31EVM
主题中讨论的其他器件:TPSM831D31

工具/软件:

我可以访问该器件的布局吗? 尝试调试通道 A 电压无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将检查我们是否能够提供此零件的布局文件。

    您能否具体说明您看到的行为、以便我们帮助进行调试?

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Troy、

    我遇到的问题是电压输出是寄存器中设置的 4 倍。 如果 I 将 Vout 设置为 0.25V、则将是 1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noah:

    请通过 TI 的 Fusion Digital Power Designer GUI 共享从器件导出的配置文件 (.xml)。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Troy:

    这是 XML 文件。 我想我已正确导出了它、但可能没有、请告诉我这是否是您需要的。

    在这些设置中、我看到输出端为 4.11V。

    谢谢、

    Noahe2e.ti.com/.../TPS831D31EVM-Config.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noah:

    感谢您提供 XML 文件。 我能够将其导入到电路板上的器件并运行两个电源轨、但没有看到错误的电压输出。 电源轨设置为 0.5V 时、I 可以 在输出端测量 0.5V。

    您能否在电源轨调节时检查 Fusion GUI “Monitor"选项“选项卡中报告的电压? 它是设定电压、还是与 您 在输出端测量的电压相同?

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、“Fusion GUI Monitor“选项卡显示电压轨为 0.5V、但在连接到测试点 VOUTA 和 GNDA 时、我使用的(已确认工作)万用表仍然显示为 2V。 Fusion GUI 还列出了未连接负载的 0.8A 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noah:

    感谢您的检查。  似乎配置正常、但输出和控制器电压感测之间存在压降。

    我将研究这种下降的原因可能是什么,并得到你的星期五 8/22。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noah:

    我在 TPSM831D31 上找到了控制器和功率级的内部原理图、但无法识别任何可能导致模块内部出现该压降的因素。

    它正在 TPSM831D31EVM 上进行测试、对吗?

    我将检查 EVM 原理图并继续查找可能导致此行为的原因。 我最晚将在一周 (8/29) 结束时向您提供最新情况。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Troy:

    感谢您的更新。 是的、这是在 TPSM831D31EVM 上进行的。 我很感谢您关注此内容!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noah:

    您在 VOUTA 和 GNDA 测试点测量是否正确? 根据 EVM 原理图、这两个点和控制器电压感测之间有 10 Ω 电阻器。

    10 欧姆电阻器通常不会导致明显的压降、但如果它们因某种原因而损坏、则可能会导致显著的压降。

    您能否使用 DMM 检查 EVM 底部的电阻器 R11 和 R12 的值? 您还可以尝试测量电阻器任一侧的 VOUT、以验证是否发生压降。

    此致、

    Troy