This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:电池组不检测 FC、因此无法完成成功的学习周期、也无法平衡单元

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547713/bq40z80-pack-does-not-detect-fc-and-therefor-cannot-complete-a-successful-learning-cycle-nor-balance-cells

产品型号:BQ40Z80


工具/软件:

您好!

我们的问题与  BQ40Z80 中的电池未进行平衡非常相似 

我们创建了一个新的 BMS 设计、这基本上是不同外形尺寸的参考设计。 我们已完成 ChemID 分析(经电池制造商确认)、并使用 GPC 工具根据以下文档更新 Ra 表完成了另一个完整周期: https://www.ti.com/lit/ug/sluubc9/sluubc9.pdf。我们的最后一步是在第三个完整周期后使用以下指南创建黄金映像: https://www.ti.com/lit/an/slua848/slua848.pdf。 执行此操作时、“将电池充电至满电“步骤从未成功、因为从未设置 FC 位。 我们还注意到、平衡从未开始、这导致电芯的差异大于我所习惯的差异:

查看 e2e 论坛后、我看到如果状态寄存器 (0x0E) 中的 Qmax 字段未更新、平衡永远不会开始。 我们的地址是 0x06:

我觉得这是一个向下的螺旋:

电芯不平衡->未检测到 FC ->学习周期未完成->电芯不平衡  

作为一个小测试、我将 SOC Flag Config B 位 4 (FDSETV) 更改为高电平、最终得到了一个 FC 位、但在放松超过 24 小时后状态寄存器从未更新为 0x0E。

我们可以看到、 我在做什么? 设置是否错误? 我是否在不学习的地方设置了一些奇怪的东西? 所有充电/放电循环和保护似乎都可以正常工作。 我希望你能帮到我。 我将添加文件。

e2e.ti.com/.../8105.gg_5F00_out.csve2e.ti.com/.../something-wrong.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Boudewijn、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    只是对状态好奇。 我已经做了几次循环测试,只是为了让 FC 位在没有 FDSETV 的情况下工作,还没有成功。 我发现奇怪的一点是、我们有一个设置 FC:Set Voltage Threshold = 4175、表示电池充满。 但“Charge Term Voltage“设置为 75mV。 电池组现在是否预计终端电压为 4250mV? 如果正确、我不能确定为什么会将其置于两个单独的设置中。

    我想知道为什么只选择校准后进行平衡。 如果新的未校准电池组的电芯电量不相等、会发生什么情况? 是否可以仅根据电压强制进行平衡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boudewijn:

    从设置文件来看、似乎您有 VCT 设置的 FC。 为了实现有效充电终止、电量监测计必须在充电结束时满足以下要求。 这也是电量监测计确定电量监测仿真最大电压的方式、因此对于该器件而言、在充电结束时满足 VCT 非常重要。

    您能否确认这些条件得到可靠的满足?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    谢谢! 我看到了相同的条件图。 我通过“FC:Set Voltage Threshold = 4175“和“Charge Term Voltage = 10mV“再次进行了尝试。 所以我希望它应该停止在 4185mV 或更高的每细胞? 我是否遗漏了重要的东西? 恒定电流和 DSG 位的条件是绝对实现的。  

    我将添加充电过程的日志文件、其中包含 10mV 的充电术语电压、以及一个可解释此文件的 python 脚本(为方便起见)

    e2e.ti.com/.../bqstudio_5F00_plot.zipe2e.ti.com/.../charge-test_4000_2.2A_5F00_10mvchargeterm.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    您是否检查过我的日志文件? 我似乎误解了端接电压、因此将电压设置回 75mV 但未成功。 变量 ChgCurr () 似乎也在下降。 可能是这样吗?

    另一个问题可能是“Quit Current“设置为高于“Charge Taper Current“值。  ChgCurr () 是否超出指示性范围?