This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923655:有关功率耗散的信息

Guru**** 2814205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559720/tps923655-information-on-power-dissipation

零件号:TPS923655


工具/软件:

您好:
我尽量找到一些有关 IC 在不同工作条件下计算功率耗散的信息。 我尝试了初步 Excel 计算工具、在我的运行条件下、我将得到超过 3W 的 IC 耗散值和 130°C 的 dT。

我输入了以下值:输入电压 48V、输出电压 63V、LED 电流 4A

开关频率为 400kHz。

IC 内部没有功率损耗的信息、因此可以计算 150m Ω MOSFET 的直流损耗、并且提到了具有 10mA 电流的稳压器。 对于交换损耗没有信息,但在任何情况下,我不会来超过 3W。


2.问题:

为了降低功率耗散、我可以仅为 IC 提供 12V 电压以进行控制、LED 电源路径需要使用 48V 电压。 这意味着 Vin 将为 12V、而 SW 引脚将为 48V。 此外、电流测量引脚的共模为 48V。

这是否是一个问题、是否有任何问题需要我注意。

非常感谢
Juergen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juergen:

    我收到了您的电子邮件。 让我们将这两个问题结合起来并一起讨论。 谢谢!

    BRS

    卢西亚