This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594EVM:使用 TPS6594111 处理负载问题

Guru**** 2767925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533109/tps6594evm-using-tps6594111-to-handle-load-issues

器件型号:TPS6594EVM


工具/软件:

  e2e.ti.com/.../SCH_5F00_of_5F00_PMIC.pdf

亲爱的

设计中使用 TPS659411 为 DSP 内核 (BUCK1+BUCK2+BUCK3+BUCK4) 供电的两个电源板。 电路板 A 采用 12 层 PCB 设计、电容器放置在底层、而电路板 B 采用 4 层 PCB 设计、电容器放置在顶层。 电路板 A 的最大负载只能达到 5.3A、电路板 B 的最大负载为 10A。 在相同的原理图下、IC 无需修改即可使用默认配置参数。 我可以询问电路板 A 的问题是否与 PCB 设计有关? 您能提供一些建议吗?

      设计中使用 TPS659411 为 DSP 内核 (BUCK1+BUCK2+BUCK3+BUCK4) 供电的两个电源板。 电路板 A 采用 12 层 PCB 设计、电容器放置在底层、而电路板 B 采用 4 层 PCB 设计、电容器放置在顶层。 电路板 A 的最大负载只能达到 5.3A、电路板 B 的最大负载为 10A。 在相同的原理图下、IC 无需修改即可使用默认配置参数。 我可以询问电路板 A 的问题是否与 PCB 设计有关? 您能提供一些建议吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Honle:

    只需在下面重述信息。  

    电路板 A:底部输出电容器、仅 12 层、5.3A

    电路板 B:顶部的输出电容器、4 层、高达 10A

    这是我第一次听到 PCB 堆叠可能会影响操作、因此我怀疑这一点。 上面的 PCB 图有点难理解、说明设计 A 和 B 上的 FB_B1 和 FB_B2 是如何连接的? 如何验证输出电流电平? 您测得的 PVIN_Bx 在两个电路板上的负载下看起来相似吗、我是指加载下的示波器屏幕截图?  

    存在很多变量、因此我们需要了解运行条件是否确实相同、或者我们是否在其他地方也看到了一些性能下降。  

    BR, Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的

          负载是相同的,它是 DSP 内核电压, 4 层 PCB 用飞线连接到 DSP 主板、比较两种设计,只有 PCB 是不同的、当电流在第 12 层达到 5.3A 时,输出停止,电流变为 0A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Honle:

    请提供一些 输入和输出电压的测量值、否则我们 没有进展。 此外、最好查看更好的 PCB 布局图。  

    因此、当通过飞线连接到 DSP 电路板时、对电路板进行测量。 在类似的测量情况下、只有电路板 A 会面临这种关断问题。 两种情况下的输入电源是相同的吗?  

    BR, Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的

         输入和输出 电压  是 相同的、只是布局不同、没有必要对此进行疑问、请访问 layoute2e.ti.com/.../pic_5F00_of_5F00_PMIC.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Honle:

    Jari 已离职数周、因此我将重新分配该线程。  

    -凯蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的

     是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的、任何更新???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhao、

    由于美国的国庆节,大多数专家今天都不在办公室。 请预计响应会延迟。 感谢您的耐心!

    此致、

    Ishtiaque