This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-TPS65218:用户's 指南说要使用 MSP-EXP430F5529LP 与 IPG-GUI 连接 — 无法更新 LaunchPad 固件

Guru**** 2511085 points
Other Parts Discussed in Thread: IPG-UI, USB2ANY, TPS6521815, BOOSTXL-TPS65218, MSP-EXP430F5529LP, TPS65218, MSP430F5529, BOOSTXL-TPS650861, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554004/boostxl-tps65218-user-s-guide-says-to-use-msp-exp430f5529lp-to-interface-with-ipg-gui---cannot-update-launchpad-firmware

器件型号:BOOSTXL-TPS65218
《Thread 中讨论的其他器件:TPS6521815MSP-EXP430F5529LP、USB2ANY、IPG-UI、 TPS65218MSP430F5529BOOSTXL-TPS650861UNIFLASH

工具/软件:

您好:

我最初是在 MSP430 论坛上发布的、后来被告知在此处重新发布。

我尝试使用 BOOSTXL-TPS65218 对 TPS6521815 进行编程、以便与 Zynq7010 FPGA 配合使用。

升压用户指南 (slvubh5) 中的说明介绍了如何将 MSP-EXP430F5529LP 用作 TI IPG-UI 工具的 USB2ANY 接口。

在此之前、需要在 LaunchPad 上加载新固件。

从 slvubh5 的第 7-8 页:

软件
与 BOOSTXL-TPS65218 EVM 配合使用的软件是 IPG-UI。 将以下文件下载到
确保用于测试的计算机上提供了所有必需的软件:
1. IPG-UI EVM GUI 的最新版本。
2. TPS65218 IPG-UI 器件文件 (TPS65218-1.x.json) 和脚本文件 (TPS65218-
1.x.js) 进行编程。
3.此处是最新的 MSP430F5529 LaunchPad USB2ANY 固件 (USB2ANY_2.7.0.0_LP.txt)。
4.来自的 MSP430_USB_MSP430_USB_ Firmware_Upgrade_Example–1.3.1.1-Setup.exe
MSP430_USB_LCD Developers_Package 5_20_06_02。
附录 A 提供了一组详细的软件使用说明以及示例

2.5 更新 MSP430F5529 固件
在放入之前、将 MSP430F5529 LaunchPad 开发更新为 USB2ANY_2.7.0.0_LP.txt 文件
LaunchPad 开发套件上的 BOOSTXL-TPS650861。
1.在连接 Micro USB 电缆时按 S5 按钮。
2.运行固件升级示例。
3.选择“选择固件“。
4.选择“浏览“并选择之前下载的 USB2ANY_2.7.0.0_LP.txt 文件。
5.选择“升级固件“。
6.完成后,断开 USB 连接线。

首先、所述的固件升级示例不存在。 我在其他地方看到要使用 USB 开发人员包中包含的 Python 升级示例。

该工具无法识别 Launchpad(连接到 USB 时、我按住按钮 S5 “BSL")“):

我尝试使用 UniFlash 加载 USB2ANY 固件、但也失败了、因为它无法识别 USB-FET:

需要通过 USB 引导加载程序加载该固件是否有任何特定原因? 是否有一种更好/最新的建议方法将.txt 固件加载到该 LaunchPad 上? 还是需要使用这款 Python USB 固件工具?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C Grebe:  

    我 在原始线程中回复了: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1553673/msp-exp430f5529lp-attempting-to-use-this-with-the-boostxl-tps65218-evm---cannot-update-launchpad-firmware

    请告诉我您在尝试使用 Windows 固件升级示例时是否继续出现任何错误。
    谢谢!

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    鉴于我在使用 MSP-EXP430F5529LP 时遇到的似乎死板、如 BOOSTXL-TPS65218 用户指南 — SLVUBH5 中所述、我不确定是否应该继续在此处发帖。

    在将 TPS6521815 放置在定制电路板上之前、我仍然尝试对其进行编程。 我不担心它使用的是 MSP430 EVK 还是其他器件。

    有人可以提出与 BOOSTXL 交互的替代方法吗?

    我更喜欢使用 IPG-UI 工具。 USB2ANY 接口适配器可以使用吗?

    谢谢、

    c.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C:  

    我们继续看最后一个主题。

    如果您能够将 BOOSTXL-EXP430 LaunchPad 板的 SDA、SCL、3.3V 和 GND 引脚连接到 USB2ANY 引脚、并将 5V 电源连接到 5V 引脚、那么这也就足够了。

    有关引脚连接、请参阅 USB2ANY 用户指南的第 14-15 页。

    当 USB2Any 模块单独插入 PC 时、IPGUI 应检测硬件已连接。
    只有当 BOOSTXL 板引脚和插座中的 IC 正确连接时、才能正确读取寄存器。

    是的、USB2ANY 支持 IPG-UI。  

    如果您能够进行此设置、请告诉我。  

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很高兴看到您能够迁移到该主题。 我必须购买一个 USB2ANY 才能试用。 我应该能够在下周初确认。 感谢您在结束时对其进行测试

    谢谢、

    c.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C:

    由于美国的国庆节,大多数专家今天都不在办公室。 请预计响应会延迟。 感谢您的耐心!

    此致、

    Ishtiaque