This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8865C-Q1:ILIM 值

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8865C-Q1, LP8868X-Q1, LP8868U-Q1, TPS922051, TPS92541-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559829/lp8865c-q1-ilim-value

器件型号:LP8865C-Q1
主题中讨论的其他器件: LP8868X-Q1LP8868U-Q1TPS922051TPS92541-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

问题 1:
我是否知道 LP8865C-Q1 的 ILIM 值? 数据表仅显示了 TPS925501 值...

问题 2:
我假设输入电压为 5Vin、24Vout、0.8A 或 0.6A 输出。 在这种情况下、您是否建议使用 LP8868X-Q1、而不是 LP8865C-Q1?

I_inductor_peak = Iout * Vout/Vin / Eff * ripple_rate = 0.6 * 24/5/0.8 * 1.15 = 4.14A (0.6Aout) 或 5.52A (0.8Aout)
1.15 根据电感器尺寸估算+/–15%的电流纹波。
0.8 估计效率为 80%

LP8868X-Q1 或 LP8868U-Q1 支持基于数据表的 5.8A_MIN I_LIM。

此致、
Yuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    我是否知道 LP8865C-Q1 的 ILIM 值? 数据表仅显示 TPS925501 值...

    LP8865C-Q1 与 TPS922051 具有相同的 ILIM 值。 我认为这是数据表中的错误。 我们很快就会解决。

    [报价 userid=“488273" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559829/lp8865c-q1-ilim-value ]我认为输入电压为 5Vin、24Vout、0.8A 或 0.6A 输出。 在这种情况下、您是否建议使用 LP8868X-Q1 而非 LP8865C-Q1?

    使用 5V 输入电压来提供 24V 600mA 输出、即使对于 LP8868X-Q1、温升也会很高 、以达到满 PWM 占空比。  我们建议客户考虑 LP8868X-Q1。

    客户是否以 100% PWM 占空比使用 IC? 如果它们在较低的 PWM 占空比下使用、温度应力会更低。

    或者客户是否接受在低输入电压下进行降额操作?   根据我们计算工具中的计算结果、该器件可以在 7Vin 下以 600mA 全功率工作。

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suchen:

    感谢您的及时支持。

    对于数据表、我知道 D/S 误对、对于 LP8865C-Q1、值正确。

    我会询问他们是否可以接受较低 VIN 或使用 100% PWM 的降级。

    顺便说一句,你有没有建议分机 驱动器来满足其全部要求?

    此致、
    Yuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    目前、我们只有 LP8865/8-Q1 系列器件支持单通道高电流运行。 对于低输入运行、我们通常建议降额。

    您还可以考虑使用 LED-AL 产品线的 TPS92541-Q1。

    此致、

    Suchen