主题中讨论的其他器件: LP8868X-Q1、 LP8868U-Q1、 TPS922051、 TPS92541-Q1
工具/软件:
尊敬的团队:
问题 1:
我是否知道 LP8865C-Q1 的 ILIM 值? 数据表仅显示了 TPS925501 值... 
问题 2:
我假设输入电压为 5Vin、24Vout、0.8A 或 0.6A 输出。 在这种情况下、您是否建议使用 LP8868X-Q1、而不是 LP8865C-Q1?
I_inductor_peak = Iout * Vout/Vin / Eff * ripple_rate = 0.6 * 24/5/0.8 * 1.15 = 4.14A (0.6Aout) 或 5.52A (0.8Aout)
1.15 根据电感器尺寸估算+/–15%的电流纹波。
0.8 估计效率为 80%
LP8868X-Q1 或 LP8868U-Q1 支持基于数据表的 5.8A_MIN I_LIM。

此致、
Yuto