This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65262-1:在尝试对 TPS65262 平均模型进行瞬态分析时遇到错误问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558524/tps65262-1-question-with-errors-when-trying-to-run-a-transient-analysis-on-tps65262-average-model

器件型号:TPS65262-1
主题:TPS65262 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、  

 我尝试对 TPS6526 三路降压转换器进行瞬态分析并持续遇到以下问题。 我甚至尝试了在 L1、L2、L3 和 FS 中包含.param 表。 当我这样做时,我能够摆脱错误,但随后面临一个错误,说有一个未定义的参数值。 但是、这些错误描述性不强。 我知道该器件的 TI 模型需要参数 L1、L2、L3 和 FS、但在给出这些值后、程序似乎仍无法正确分配电感器和频率的值。 有人可以帮助我解决这些问题以便我可以仿真电路吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    我们将检查并返回。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    您能分享一下 TPS65262 中修改后的 PSICE 模型吗?

    此致、

    Manish