This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3405A:请推荐合适的 LED 驱动器 IC。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS60230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557663/lm3405a-please-recommend-a-suitable-led-driver-ic

器件型号:LM3405A
主题中讨论的其他器件:TPS60230

工具/软件:

您好、我有一个 3.5 英寸 LED 背光、具有以下电气规格(10 个 LED 并联、K1 至 K10 连接在一起): 

客户端设备使用单个锂电池 (3.3V、最大 4.2V) 的电源电压。
对于 LED 驱动器、LM3405A 还是 LM36010 是否合适?
或者、您能否推荐更合适的 LED 驱动器? 
非常感谢您的关注!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    LED 电流 160mA 用于 10 个 LED、1 个 LED 电流是 16mA、对吧?  

    对于 LED 驱动器、Vin max 为 4.2V、Vin 最小值如何?

    您是否需要调光功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    是 、1 个 LED 电流为 16mA。

    VIN 最小值为 2.7V。

    是的、客户需要进行 PWM 调光。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果 Vin 范围为 2.7V 至 4.2V、则建议使用 TPS60230、