This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:以 TPS55288 为单位的最大负载容量

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559093/tps55288-maximum-load-capacity-in-tps55288

器件型号:TPS55288


工具/软件:

如果有以 TPS55288 为单位的最大负载容量规格、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    专家今天很忙、请期待下一个星期一的延迟响应。

    BRS、  

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您联系我们。  

    从规格侧、对于 20K Ω RLIM、TPS55288 具有 14A 最小平均电感器电流限值。

    当 TPS55288 在降压/降压/升压模式下运行时、Iout 等于平均电感器电流、因此最大 Iout 等于 14A。

    当  TPS55288 在 升压模式下工作时、Iin 等于平均电感器电流、则最大 Iout 等于 14 * Vin*eff/Vout。

    从热性能方面来看、Pout>60W 时、应更加注意布局、建议使用 200kHz Fsw。 Pout>100W 时、需要外部散热解决方案。

    此致、

    木林