This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25910:关于在 26V 直流输出电压下替代 TPS25910

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660, TPS25910, TPS25983, TPS2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559216/tps25910-regarding-alternative-of-tps25910-for-26v-dc-output-voltage

器件型号:TPS25910
主题中讨论的其他器件: TPS25983TPS2640、TPS2660

工具/软件:

您好、

在我的设计中、我在 8.5V 输出后使用了 TPS25910 集成热插拔电子保险丝。 但现在我不是 8.5V、而是生成 26V 输出、之后我需要电子保险丝。 之前与 8.5V 一起使用的 TPS25910 只能支持高达 20V 的电压。 因此、请建议为支持 26V 的 TPS25910 电子保险丝(最好与 TPS25910 兼容的引脚对引脚封装)提供补偿。

此致、  

Sahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahil:

    我们没有此器件的 P2P。 我推荐 TPS25983、但建议的最大值为 26V、绝对最大值为 30V、因此您可能会认为裕度较小。 您能告诉我们您的当前值、以便我们提出更合适的建议吗?  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:  

    感谢您的答复。

    对于电子保险丝、它应该能够处理 1-1.5A 的电流。 请在这方面提出更合适的建议。

    此致、  

    Sahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    您可以检查 TPS2660 或 TPS2640、它们更适合 26V 应用。

    谢谢  

    Amrit