This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:MOSFET 关断时的 REGIN 电源路径

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559629/bq76952-regin-supply-path-when-mosfets-are-off

器件型号:BQ76952


工具/软件:

您好:


用于为 REGIN 引脚供电的晶体管的集电极引脚连接在充电和放电 MOSFET 之间。 在这种情况下、如果 MOSFET 关断且连接到 REG1 的 MCU 正在运行、电流来自哪里?
我猜它会流过 CHG MOSFET 的体二极管。 如果是这种情况、该二极管会随着时间的推移而损坏吗?

谢谢Slight smile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasir:

    是的、如果您从 FET 的共漏极提供 REGIN、则当 DSG FET 关断时、它将通过 CHG FET 的体二极管提供、如果 CHG FET 关断、则通过 DSG FET 提供。 但这会留下一种情况、如果发生 SCD 的情况、当两个 FET 都关闭时、您的 REGIN 将不会获得任何电压、因此 REG1 和 REG2 将熄灭。

    从一些参考设计中可以看出、将 REGIN 连接到第 16 节电池是解决此问题的权变措施。 如果您计划使用 REG1 为 MCU 供电、我建议您使用它。

    关于 FET 的体二极管任何损坏的问题、答案是否定的、您将完全没有问题。

    此致、
    Abhijith