This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:更高隔离度和更低电源电流驱动器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21551-Q1, UCC21331, UCC21551, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557655/ucc27714-higher-isolation-and-lower-supply-current-driver

器件型号:UCC27714
主题中讨论的其他器件:UCC21331UCC21551、UCC21551-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我们是否有 1200V 隔离 HB 驱动器? 还需要满足 1.1mA IDD 要求。 例如 NSD1624。 请您帮助再次检查一下、我在 TI.com 上找不到此类器件。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    要实现 1200V 的能力、您需要一个隔离式驱动器。 我们的一位隔离驱动专家也参加了该主题的讲座。 您能评论为什么客户需要低 IDD 电流吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:  

    在我们的隔离式产品系列中、HB 驱动器并非低于 1.1mA、而在涉及隔离的情况下、客户也需要隔离式辅助电源、这可能会增加复杂性。

    • 他们感兴趣的是隔离式栅极驱动器吗?  
    • 什么是应用程序?  

    此致、  

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy、Richard:

    应用是 2 开关反激式、因此 HB 驱动器是最简单的解决方案、对于隔离式栅极驱动器、它需要 2 个。 1.1mA ICC 的原因是它需要从反激式控制器的 VDD 灌入电流  、因此被认为 3mA、而竞争对手 (NSD1624) 是 1.1mA。

    BRS

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:  

    TI 产品系列中还有 HB 隔离式栅极驱动器。 尽管电流消耗似乎会成为一项挑战、但您可参考 UCC21551 或 UCC21331。  

    UCC21551-Q1: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc21551-q1.pdf 

    您认为客户会对此类器件感兴趣吗?  

    此致、  

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    客户拒绝了、因为 UCC21551 需要 2 个电源。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    借助 UCC21551 和 UCC21331、客户可以使用自举配置连接器件、这样他们就可以仅使用一个电源为次级侧供电。 UCC21551 数据表【链接】第 27 页显示了包含自举配置的典型应用原理图。 另外、有关引导配置中的重要注意事项、请随时参阅以下 3 个常见问题解答:[LINK1][Link 2][Link3]

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    我指的是初级侧 VCC 和次级侧 VDD。 谢谢。 NSD1624(我们的类似功能 UCC27714)只需要一个即可。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    由于您似乎在寻找只需要一个电源的栅极驱动器、因此我将把这个问题传回给 Richard、以便寻求帮助来寻找有望满足您需求的栅极驱动器。

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    客户能否进一步分享 原理图的详细信息? 我们目前没有能够支持 1200V 的单电源栅极驱动器。

    谢谢您、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Walter、

    我将在离线电子邮件中循环您。 谢谢。

    BRS、

    Francis