This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5125-Q1:使用 LM5125 实现四相配置

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5125A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559777/lm5125-q1-implementation-of-a-four-phase-configuration-using-the-lm5125

器件型号:LM5125-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5125A-Q1

工具/软件:

你好

我们目前正在评估使用两个 LM5125 控制器实现四相电源系统的可能性。 如果有建议的方法或配置来实现这一点、我们将感谢您的指导。

具体而言、我们想确认通过向 SYNCIN 引脚提供外部时钟信号(例如由 SoC 生成的时钟信号)来同步两个控制器是否可行。 演示此方法的参考设计或应用示例(如果可用)将非常有用。


Kudo Shunsuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shunsuke:

    LM5125A-Q1 支持四相堆叠。 如需样片、EVM 等、请联系 TI 销售办事处。

    此致、

    Feng