This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62912EVM-077:仅保留最小输入/输出电容器后、开关频率发生了变化

Guru**** 2524750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553102/tps62912evm-077-switching-frequency-changed-after-keeping-only-minimum-input-output-capacitors

器件型号:TPS62912EVM-077
主题中讨论的其他器件:TPS62912

工具/软件:

您好、专家、

以下配置:

Vin = 12V、Vout = 5V

SSM: Off、S-config:1MHz

环境:

我正在测量 TPS62912EVM 的输出纹波、并研究输入/输出电容器对降压的影响。

我曾尝试将所有电容降至 TPS62912 数据表中所示的最小值。

测试结果如下:

绿色曲线= SW 节点

紫色曲线= VOUT_FLT

红色曲线= VOUT_FLT 上的 FFT

具有最小电容结果的 EVM:

存在 1MHz 开关脉冲。 会出现额外的开关脉冲。

530KHz 时的输出纹波

已尝试将输出电压更改为 2V。

额外的开关脉冲就消失了。 输出纹波变为 1MHz、JIT 正常

完整的 EVM 结果:

只存在 1MHz 开关脉冲。  

1MHz 处的输出纹波

尝试将 Vout 更改为 2V、与上述结果相比没有发现差异。

以下问题:

  1. 如果我移除输入/输出电容、为什么输出纹波会改变频率?
  2. 如果我使用最小电容更改了 EVM 的输出稳压电压、为什么输出纹波会改变频率?

谢谢你

Chenglai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chenglai、

    请提供您根据数据表修改的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rupayan:

    感谢您关注我的请求!

    这是 TPS62912EVM 上修改的电路

    我遇到了一个新问题。 如果我放置任何负载、输出电压将会下降。

    我已拆焊反馈电阻器 R1 和 R2、并在试验电路板上用 14k 和 28k 电阻器替换它们、以生成 5V 输出电压。 但当我在输出端添加一个 18 欧姆负载电阻器时、测得的输出电压会降至 4V。 我已经测量了 FB 节点电压。 等于 0.8V、即内部 Vref。

    如果降低负载电流、电压将会更高、但永远不会满足 5V 设定值。 此测试在具有最小输入/输出电容和完整 EVM 的 EVM 上进行、两者都更改了试验板上的反馈电阻器 R1 和 R2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chenglai:

    从上面的原理图我观察到你已经断开了输出的反馈,你想通过这个测试推断什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rupayan:

    反馈网络始终连接到 EVM 上的 VOUT_FILT。 我没有断开它、输出电压处于稳压状态且没有输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chenglai:

    我会给你一个机会。」

    此致

    Rupayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chenglai:

    输入源的电流限制是多少? 您能给我分享一下您的输入源的详细信息吗

    此致

    Rupayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 12V 处使用了外部电源、在 300mA 处使用了输出电流限制。 但在测试期间、始终不会达到限值。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chenglai:

    您能更改 IC 并进行检查吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chenglai:

    要获得 5V 输出、请将 R1 更改为 25.5675K Ω、将 R2 更改为 4.87K Ω

    此致

    Rupayan