This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:不正确的 Bat 引脚电压、电压比例因子不工作

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553650/bq41z90-incorrect-bat-pin-voltage-voltage-scale-factor-not-working

器件型号:BQ41Z90
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

工具/软件:

大家好、我正忙于使用定制应用程序中的 BQ41Z90。 Bq studio 将报告 4156mV 作为 Bat 引脚电压、而实际电压为 41560mV。 我假设比例因子不正确、但无论我设置的系数是什么、值都没有变化。 是否存在可能导致这种情况的因素、是否有解决方法?

信息:
BQ41Z90 针对 12s3p 包进行设置。
我目前正在为 BQ41Z90 使用最新的固件(截至 2025/08/14)。
BQStudio 版本 1.3.127

如果需要、下面是.gg 和.fs 文件:

e2e.ti.com/.../2025_2D00_08_2D00_14.zip

此致
Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    更新了

    我刚刚尝试在 EVM 上进行设置、遇到了同样的问题、无论 PACK Voltage Scale 是多少、读数都没有变化。

    此致
    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    分为“Data Memory“(数据存储器)->“SBS"(“(SBS 配置)->“Data"->"Pack Voltage"“ Voltage"(“(数据“数据->(数据->电池组电压)标度、默认值为 10、将此值更改为 1、以获得实际的电压读数。

    应该注意的是、在没有调节的情况下、41560mV 高于最大电压读数、因此需要一些比例因子。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    如帖子和更新中所述、更改此值不会更改读数。

    此致

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    Diego 目前不在办公室、将在一周内回来跟进此消息。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我刷写了您提供给我的器件上的 bq.fs、没有遇到此问题。 可能已发送复位命令以重新填充寄存器。 您是否已启用扫描/自动刷新?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定这是否与我的问题有任何关系、但我收到错误“作为参数传递的大小的缓冲区小于要返回的数据“。 Δ T。

    我已尝试发送重置 CMB、但我的扫描/自动刷新未打开。

    我还想知道您使用的是哪个版本的经理、因为我目前仍在使用 PQ41Z90A0 49WG4 A6CE?

    此致
    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢发送该错误消息、我相信问题在于您使用的是旧版本的 BQstudio。  请点击此处下载 BQstudio 的最新测试版本。

    我运行的是 BQstudio 版本 1.3.127。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Diego 我已更新至版本 1.3.128、我的 EV2400 也是昨天从 1.3.127 升级到 0.32 版本。

    经理编号?

    此致
    Marco Moller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    PQ41Z90A0 49WG4 A6CG

    当电池组电压标度= 1 时、您是否可以使用“Calibration"选项“选项卡来获得适当的电压读数?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、我首先要感谢您的帮助。

    我已将测量仪表上的电压校准 为 32V、我可以在“Calibration"选项“选项卡下看到、它已将其设置为低于应该值的值、因此显示电池组电压标度也为 1 时为 3200mV。 我假设这样做是正确的、因为电量监测计不允许显示超过有符号的 16 位 (32767)。 这是否会影响其运行、并且我必须将数据存储器中设置的一些值也调整为低 10 倍?

    此外、“作为参数传递的大小的缓冲区小于要返回的数据。“ 问题仍然存在。

    此致
    Marco Moller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    您能尝试在较低的电压(可能是 Pack+/Pack-上的 12V)下进行校准吗?

    这是否会影响其操作、我是否必须将数据内存中设置的一些值调整为低 10 倍?

    这样做的问题是私有参数和包含在化合物中的参数不会改变 1/10。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:  

    我现在已经使用电池仿真器在 12V 电压下进行了校准、但仍会自动将电压降至 1200mV。 我不明白为什么这是一个问题、因为 BQ Studio 只能报告高达 32767mV、我的电池包应该能够达到 50400mV、最低为 30000mV。 我们是否有办法安排会议或私人聊天,我们可以发言?

    此致
    Marco Moller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    我能够重现这个问题。 刷新固件并重新启动 BQstudio 似乎可以帮我解决问题。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我得到了一个新 EVM、在这个 EVM 上一切都能正常运行。

    此致
    Marco Moller