请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61288工具/软件:
您好、TI 团队、
新工程使用 TPS61288 IC。 在验证第一个 PCB 版本期间、效率不是很理想。 在相同的输入和输出条件下、TPS61288 EVM(评估模块)的效率达到 96%、而我们自己电路板的效率仅为 93%、其负载能力相对较差。 我们目前正在修改第二个 PCB 版本。 您能帮助查看原理图和布局吗? 如果可能、请提供您的电子邮件地址。 谢谢!