This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:效率和负载

Guru**** 2501825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558935/tps61288-efficience-and-load-carrying

器件型号:TPS61288


工具/软件:

您好、TI 团队、

新工程使用 TPS61288 IC。 在验证第一个 PCB 版本期间、效率不是很理想。 在相同的输入和输出条件下、TPS61288 EVM(评估模块)的效率达到 96%、而我们自己电路板的效率仅为 93%、其负载能力相对较差。 我们目前正在修改第二个 PCB 版本。 您能帮助查看原理图和布局吗? 如果可能、请提供您的电子邮件地址。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 开关、

    您能在这里分享原理图和布局文件吗? 谢谢。

    此外、我们建议参阅数据表上的典型应用原理图和布局示例。  

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、

    抱歉、这可能无法实现。 原理图和布局仍然包含其他电路、无法披露此器件。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 开关、

    好的、请发送电子邮件至 nathan-ding@ti.com、 谢谢>

    此致、

    Nathan