This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923655:TPS923655 计算工具

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559685/tps923655-tps923655-calculation-tool

零件号:TPS923655


工具/软件:

是否有更新或最终版本的 Excel 计算工具可用?

我想在限值下使用 IC、这意味着输入电压为 48、输出电压为 62V(电流为 4A)。 您在这里看到问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请发送电子邮件 (lucia-gao@ti.com) 给我、请问终端设备是什么?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚