This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285A:需要审查 TPS51285A 设计

Guru**** 2522780 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87330Q3D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559222/tps51285a-need-to-review-tps51285a-design

器件型号:TPS51285A
主题中讨论的其他器件:CSD87330Q3D

工具/软件:

您好、先生/女士

我们将使用 TPS51285ARUKT 和 MOSFET CSD87330Q3D。  

1.5V 电流 7.9A

2.3V 电流 6.5A。

您能回顾一下并提供有价值的反馈。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们将对此进行回顾、

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prabhjot:

    看起来没有问题、您可以继续。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prabhjot:

    请验证电容和电阻值、无法看到这些值。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manish

    连接放大的图像、您可以在其中检查电阻和电容器。 请先看一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prabhjot:

    看起来没有问题、您可以继续使用此原理图。

    此致、

    Manish