This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25985:TPS25984B、TPS25990

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25985, TPS25984B, TPS25990, TPS25984

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559478/tps25985-tps25984b-tps25990

器件型号:TPS25985
主题中讨论的其他器件: TPS25984BTPS25990TPS25984

工具/软件:

您好:

我正在查看一些器件、以在 12V 输入、35A 最大持续直流电流应用中使用不带热插拔控制器的独立电子保险丝。 我查看了数据表、但想就缺少的任何内容获得专家意见。 我使用了 TPS25985 器件的 TI 设计计算器、看起来可行。 我计划主要将电子保险丝用作浪涌电流限制器。 对于 IC 内部的功率耗散、没有看到太多的接地引脚。 1M Ω 电阻条件下的散热约为 1.225W。 它只会使电路板上的 IC 温度增加 7C。 我们将有气流来冷却电路板上的器件。

我不需要 I2C 功能、但想将其添加到我正在查看的可能器件列表中。 我目前正在查看 TPS25984B、TPS25990 和  TPS25985 作为选项。 任何意见都将不胜感激。  

 e2e.ti.com/.../TPS25985-Design-Calculation-Tool_5F00_Tony_5F00_Edit1.xlsx

谢谢、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。 TPS25985、TPS25984 和 TPS25984B 适用于您的设计。  

    TPS25985 Design Calculation Tool_Tony_Edit 1.xlsx

    该设计计算工具看起来很好。