This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】TPS922051:如何使用 PWM 调光降低 TPS92205x 和 TPS92365x 应用中 MLCC 的声学噪声

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559650/faq-tps922051-how-to-reduce-acoustic-noise-of-mlccs-in-tps92205x-and-tps92365x-applications-with-pwm-dimming

器件型号:TPS922051


工具/软件:

如何在 TPS92205x 和 TPS92365x 应用中具有 PWM 调光功能的 MLCC 降低其声学噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS92205x 和 TPS92365x PWM 调光:

    TPS922050D1 和 TPS922051D1 支持具有低至 50ns 超窄脉冲宽度的 PWM 输入信号、可实现直接 PWM 调光。 当 DIM 输入引脚由 PWM 输入信号配置时、PWM 调光开始。 当 DIM 引脚上的 PWM 输入信号从低电平变为高电平时、内部 NMOS FET 开始开关、而电感器电流会上升到检测电阻确定的值。 然后、只要 PWM 输入信号保持高电平、LED 电流就会调节到确定的值。 当 PWM 输入信号从高电平变为低电平时、内部 FET 关断、导致电感器电流降至零。  只要 PWM 输入信号保持低电平、内部 FET 会保持关断状态、并且 LED 电流保持为零。

    可闻噪声的来源:

    多层陶瓷电容器 (MLCC) 因其小尺寸、低 ESR、低成本等出色性能而广泛用于电子产品。 但是、当对 MLCC 施加交流电压时、由于铁电陶瓷的电致伸缩效应、它会膨胀和收缩。 因此、印刷电路板 (PCB) 按如下所示的表面方向振动。 电容器和电路板的振动仅为大约 1pm 至 1nm、当振动频率达到人类音频频率范围 (20Hz–20kHz) 时、人耳可以感知到声音。

    电感器也具有类似的电致效应、但随着电感器工艺的推进、观察电感器产生的音频噪声并不常见、尤其是对于屏蔽电感器而言。

    可将噪声降至可接受水平的解决方案:

    • 可闻噪声频率的标准范围为 20Hz 至 20kHz。 增加 PWM 频率(超出可闻噪声范围)、避免被人耳感知。 但是、随着调光频率的增加、可实现的调光比将降低。 因此、这将实现调光比和可闻噪声之间的平衡。
    • 选择不显示压电特性的电容器、例如电解电容器 (ECAP) 或铝有机聚合物电容器 (PSCAP)。 但是、在某些应用中、 由于成本或尺寸限制、首选陶瓷电容器。
    • 使用更安静的电容器:采用低失真电介质材料的陶瓷电容器;采用特殊机械配置的电容器:使用金属端子将电容器安装在 PCB 板上以降低噪声。 但是、这些电容器往往更昂贵。
    • 减少电容器上的电压振幅变化。 使用更大的输出电容来降低交流振幅。
    • 使用多个封装尺寸较小的电容器、因为它往往会产生较低的噪声水平和较小的尺寸。
    • 优化 PCB 布局:使用更厚的 PCB 可以使声频随着重量的变化而发生变化;将电容器放置在 PCB 的顶部和底部以使这两种振动相互抵消;在焊盘旁边的 PCB 上碾磨孔。