工具/软件:
如何在 TPS92205x 和 TPS92365x 应用中具有 PWM 调光功能的 MLCC 降低其声学噪声?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
如何在 TPS92205x 和 TPS92365x 应用中具有 PWM 调光功能的 MLCC 降低其声学噪声?
TPS92205x 和 TPS92365x PWM 调光:
TPS923650D1 和 TPS923651D1 支持具有低至 50ns 超窄脉冲宽度的 PWM 输入信号、可实现直接 PWM 调光。 当 DIM 输入引脚由 PWM 输入信号配置时、PWM 调光开始。 当 DIM 引脚上的 PWM 输入信号从低电平变为高电平时、内部 NMOS FET 开始开关、而电感器电流会上升到检测电阻确定的值。 然后、只要 PWM 输入信号保持高电平、LED 电流就会调节到确定的值。 当 PWM 输入信号从高电平变为低电平时、内部 FET 关断、导致电感器电流降至零。 只要 PWM 输入信号保持低电平、内部 FET 会保持关断状态、并且 LED 电流保持为零。
可闻噪声的来源:
多层陶瓷电容器 (MLCC) 因其小尺寸、低 ESR、低成本等出色性能而广泛用于电子产品。 但是、当对 MLCC 施加交流电压时、由于铁电陶瓷的电致伸缩效应、它会膨胀和收缩。 因此、印刷电路板 (PCB) 按如下所示的表面方向振动。 电容器和电路板的振动仅为大约 1pm 至 1nm、当振动频率达到人类音频频率范围 (20Hz–20kHz) 时、人耳可以感知到声音。

电感器也具有类似的电致效应、但随着电感器工艺的推进、观察电感器产生的音频噪声并不常见、尤其是对于屏蔽电感器而言。
可将噪声降至可接受水平的解决方案: