This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A19:浪涌保护特性

Guru**** 2604965 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A19

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556764/tps7a19-surge-protection-characteristics

器件型号:TPS7A19


工具/软件:

数据表的说明中指出、TPS7A19 充当简单的浪涌保护电路、可在电压瞬态期间保持稳压。 此功能是否有任何规格? 瞬态的高电平以及多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应查找的规格是“线路调节“。 在电气特性表中、Vout 的最大偏差显示为 10mV。 另请参阅数据表中的图 1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、输入端没有快速瞬态电压尖峰的规格? 我是否可以假设、无论瞬态电压尖峰的速度有多快、只要瞬态电压尖峰不超过 40V、输出就会保持稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起、我对你的请求感到困惑。 对于大信号瞬变(输入端出现电压尖峰)、您应查看线路瞬态图。 遗憾的是、此器件的数据表中未显示此信息。 我将通过资质认证数据为您搜集这些信息。 您是否正在查看特定的测试用例? 我可以在实验室中为您进行测量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们所做的样本测量(如果有用)