This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5601R5HE:错误调节

Guru**** 2533560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM5601R5HE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549731/tpsm5601r5he-incorrect-regulation

器件型号:TPSM5601R5HE


工具/软件:

您好!
我 在降压稳压器设计中使用 2 个 TPSM5601R5HE、两者都由 5V0 供电、并分别为 1V8 和 3V3 提供调节。
我总共有 4 个原型的设计、在所有这些原型上、IC 的输出不正确、因为它们提供~2.9V 和~4.7V。

我使用了数据表中给出的表格值、布局与 TI 的建议非常相似。
PGOOD 为高电平(但我已经尝试将外部上拉电阻器拆焊并将其接地)、这应该意味着器件正常工作。

我更改了反馈电阻器配置、从而获得标称输出、但电阻器值偏离了表(1V8 顶部:10K BOT:27k;3V3 顶部:10K BOT:10K BOT,使用数据表参考)
如果 feedback-bot 保持开路、输出电压为~1.6V、我也尝试将 feedback-top 增加到 100k

我仔细检查了方向以及芯片标记

感谢您的支持
请客气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请提供原理图和布局。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在可以提供原理图、很遗憾我无法轻松提供代码片段(由于法律原因)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否显示测量设置?

    如果可能、我们还需要检查布局。

    您能否提供 Vout、Vin 和 SW 节点的波形?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将添加一些屏幕截图和片段、请记住、我使用一些电阻器值修改了此电路板、这些值会生成所需的输出(但它们不是表格式的)

    1.8 VOUT

    3.3 VOUT

    5V0 VIN

    SW 引脚(两个稳压器)

    布局特写

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请显示该器件的整个布局。

    另外、SW 节点看起来非常不稳定。 输入和输出电容器的器件型号是多少? 输出电容可能会降额。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出: GCJ32ER70J476ME01L
    IN: C0805X475M3 ECARACARACAS UTO

    同时、我正在检查我共享设计详细信息的能力。
    我将布局与数据表中的布局进行比较、放置位置显然非常相似。 尽管与该示例相比、外部层上的铜面积一般更小。 所有网 均与相邻层上的较宽平面良好连接  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    Ridge 是 OOO、将回复星期一。

    谢谢、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您也可以通过私人消息与我们共享布局(如果有效)。

    您将需要更大的输出电容才能使该设计保持稳定。

    查看数据表中的图 8-2、您将看到给定输出电压下的最小有效输出电容曲线。

    3.3V 需要超过 80uF、您在 3.3V 偏置下共享的器件型号具有约 25%的降额率。

    1.8V 需要超过 150uF 的有效电容。

    请使用数据表中推荐的反馈分压器为电路板添加更多电容、然后重新测试。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我会进行测试、我会告诉您、我也可以直接与您分享有关布局的更多详细信息、谢谢

    无论如何、我在输出端有 2 个并联电容器、因此、在该假设下、有效电容约为 90U、3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我在为 Cout 提供的器件型号中检查了制造商降额曲线、结果如下所示:

    因此、当偏置为 3.3V 时、90uF 的电容降额至约 67uF。 我建议使用额外的电容器进行重新测试、或 以更软的降额曲线更改为更高的额定电压。

    我将通过私人信息联系我们、了解布局。

    此致、

    Ridge  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉迟来的回复,我不得不点了瓶盖,他们刚刚到达。
    我尝试将输出电容加倍、但遗憾的是没有看到任何改善

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否可以通过私人消息与我们分享布局?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在就这样做了,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过私人信息回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭此线程。