This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:TI#BQ7695204 在高温下异常

Guru**** 2535890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558727/bq76952-ti-bq7695204-is-abnormal-at-high-temperatures

器件型号:BQ76952


工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

关于 TI#BQ7695204 IC:在高温静态(无充电/放电)存储测试期间、我们观察到一种异常现象:当环境温度逐渐上升到 70°C ~ 75°C 时、TI#BQ7695204 IC 引脚 34 处的 REG5.0V 突然断电、然后突然恢复。 有关 REG5.0V 波动的详细视频片段和一些原理图、请参阅随附的。 这种现象可以在同一个保护板上持续重现。
此外、我们还在使用 TI#BQ7695204 IC 的多个其他工程中重现了完全相同的问题。 这不是一个孤立的病例,而是一个普遍的异常。 我们请 TI 紧急确认并调查该问题、因为它影响了我们的研发进度
我们热切期待您的答复! 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehu:  
    我回答了一个采用相同原理图的类似问题、询问了没有电容器对 REG2 输出产生的影响。
    如果未在稳压器电路 REG2 上放置电容器、则会产生什么影响
    这可能是您看到的问题的原因所在。  

    如果 REG2 引脚上没有输出电容器、您可能会看到 REG2 电路的瞬态响应和稳定性较差、尤其是在温度较高的情况下。
    此外、除非您有其他系统要求、否则不建议使用 R1869 的 100 欧姆串联电阻。
    这可能会略微降低 REG2 电路的线性调整率和瞬态响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Gavin

    我们查看了数据表、发现有一个关断温度寄存器、当达到该温度时、其默认值为 85°C、、即触发关断温度。 我们尝试向该关断温度寄存器写入 0、之后、即使器件在 75°C 或 85°C 处于空闲状态、也不会发生高温断电。 因此、75°C 上一次的高温断电问题似乎是由激活关断温度功能引起的。 我们有三个问题:

    1. “Shutdown Temperature(关机温度)“功能是否默认显示为已启用?
    2. 当器件在温度室的 75°C 处于空闲状态时、就会出现这种现象。 为什么 10°C 的温度误差如此大?
    3. 用于检测关断温度的 BQ76952 IC 的 NTC 采样精度是多少?

    我们热切期待您的答复! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、 是的、默认情况下会启用关断温度功能、因为是 Power:Shutdown:Shutdown Temperature 寄存器的默认值为 85°C。
    如前所述、如果该寄存器设置为 0、则禁用基于测得内部温度的关断。

    2. 没有校准、其他客户在室温下的温度误差为 2-3° C、在~50°C 下的温度误差为–5°C、在 67°C 下的温度误差为–10°C。 如果没有校准、增益误差对较高温度下的总体误差的影响要大得多。  这将取决于所使用的热敏电阻以及校准前的内部上拉电阻变化。

     BQ76952:在高温下运行时、温度测量结果不准确 

    3. 数据表(第 12.2.3 节:应用性能图)显示特定热敏电阻型号的温度误差高达~3C。

    但有些客户已经看到温度为~1C 且校准和计算系数均正确: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998410/bq76952-temperature-accuracy-without-calibration

    有关校准的详细说明 、请参阅校准指南的第 2.7 节、有关系数计算、请参阅 THERMISTOR-COEFF-CALCULATOR  

    本文还将介绍一些校准故障排除: e2e.ti.com/.../bq76952-thermistor-value-shows-inaccurate-in-bq76952