This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:在 T0~T1 0~10 度下每次充电和终止电流的定义

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560194/bq24171-what-is-per-charge-and-terminate-current-when-it-under-t0-t1-0-10-degree

器件型号:BQ24171


工具/软件:

如果充电电流设置为 2A、则在 T0~T1 0~10 度下每次充电的 BQ24171 和终止电流是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果充电电流设置为 2A、则预充电和终止充电电流为 200mA。 这些电流在 JEITA 条件下不会减小。

    此致、
    Michael