This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVH431B:寻找–55°C 至 125°C 的 Vref 偏差

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559534/tlvh431b-looking-for-vref-deviation-from--55c-to-125c

器件型号:TLVH431B


工具/软件:

我的电路中使用  TLVH431BMDBZREP 生成在–55°C 至 125°C 之间的 6.3V 基准。

我正在寻找一个包含温度关系的 SPICE 模型。

如果没有、如何计算温度范围内的 Vref 偏差?    αVref 等式令人困惑。

我们看到 4 个器件在整个温度范围内存在电压偏差:

器件型号 –55°C 25°C 125°C
1. 6.308 6.32 6.318
2. 6.307. 6.312 6.305.
3. 6.297. 6.306 6.304.
4. 6.304. 6.32 6.318

原理图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    从–55°C 到 125°C 的总温度漂移将小于 31mV、因此器件 1 至 4 的测量值符合此要求。 请考虑数据表的这一部分:

    似乎您看到的最大漂移位于第 4 单元、该单元的漂移为 16mV、远小于数据表中的最大值 31mV。

    我们没有该器件的 SPICE 模型。  

    您尝试满足的温漂规格是什么?

    此外、100nF 的负载电容器通常不会提供出色的相位裕度、如数据表中的图 20-22 所示。 我建议为 C23 使用不同的值。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jackson、

     我们根据数据表选择了 100nF。  第 9.2.2 节并联稳压器/基准使用了 100nF 负载电容。

    约翰  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我将研究数据表问题、感谢您提请我们注意。

    您还有其他问题吗?

    谢谢、

    杰克逊