This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616EVM-021:USB2ANY 隔离

Guru**** 2616395 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560575/bq79616evm-021-isolation-for-usb2any

器件型号:BQ79616EVM-021
主题中讨论的其他器件:BQ79616USB2ANY

工具/软件:

我们在研究如何使用 BQ79616 BMS IC、并决定查看 EVM 的原理图作为参考、以了解所有元件的用途。  在查看所有隔离式接口时、我们对用于 USB2ANY 接口的 UART 隔离器 ISO7342CQDWRQ1 感兴趣。 在 EVM 板上、我们确实注意到来自 J17B 连接器的 USB2ANY3.3V 输入似乎具有连接到 GND 的滤波电容器、但随后有另一个滤波电容器连接到 GND_ISO (C4 和 C57)。  

 

在电路板上安装 C4 的原因是什么?  是否应移除该电容器以实现真正的隔离?

 

如果要连接的 EVM 连接到一系列不在电池包低端的电芯、那么连接到该 USB2ANY 接口是否存在问题?  (例如–相对于电池组中的最大负电芯进行测量时,EVM 上的 GND 基准将具有一定的电压电势)。

 

非常感谢、期待收到您的反馈、

卷曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Curt、

    通常、USB2ANY 将始终与基底器件连接。 与堆叠中的 BQ79616 连接需要对堆叠器件采用相同的隔离器配置。 如果基底器件是电池包的顶端、则电池包与 USB2ANY 之间仍然存在隔离、这将使 USB2ANY 能够正常工作。 电流基准 (C4 连接到 GND) 的原因是 EVM 只有一个 BQ79616 器件、不需要多个 GND。 在设计过程中、真正隔离的两个接地端 (C4) 之间不应连接。

    此致、

    John