This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5185-Q1:LM5185-Q1:输入侧的电压骤降至 0V 150ms、5V 直流输出不会因输入侧的骤降而中断

Guru**** 2533150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5185-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557029/lm5185-q1-lm5185-q1-voltage-dips-to-0v-on-the-input-side-for-150ms-the-5v-dc-output-is-not-interrupted-by-the-dip-on-the-input-side

器件型号:LM5185-Q1


工具/软件:

您好团队:

我们希望 在设计中使用 LM5185-Q1 器件。

我们的设计标准如下

输入电压范围= 9V 至 60V 直流

输出= 5V (2.5A) 直流电流

隔离= 6kV

注意:重要的一点是、当输入侧电压降至 0V 的时间达到 150ms 时、输入侧的电压下降不会中断 5V 直流输出。

申请根据上述输入提供设计指南。

此致、

Jignesh Karena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jignesh。

    我明天会根据这一要求回来的。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Manuel Alva Hernandez 

    您能否请检查并尽快提供您的意见。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jignesh

    LM5185-Q1 具有 UVLO 引脚、该引脚来自 VIN 电源。 如果 UVLO<1.45V、器件将停止开关和调节、并且 VOUT 将关断(降至 0)。 150ms 足够长、可以实现这一点。  

    VIN 是否可能不会降至 0V、而是降至 VIN_MIN 电压以使 UVLO>1.45V? 在这种情况下、器件仍将进行开关和调节(Vout 将具有一些瞬态响应,但不会关断)。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Manuel Alva Hernandez ,

    感谢这一宝贵的指导。

    您能提供我刚才提到的设计要求指南吗?

    或者任何其他优于此的解决方案? 如果是、请提供您的宝贵建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该团队今天在美国度假时不在办公室。 我们会尽快回复您。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jignesh

    我推荐两种可能的选择:

    1.如果 UVLO 来自 VINP 电源。 VINP 不能达到 0V、因为器件将停止开关、并会在 EN/UVLO<1.45V(下降阈值 UVLO_OFF)时关断。 我建议将 VINP 降低至 VIN_min(不至 0V)的工作电压、使 EN/UVLO 始终高于从 VINP 到 UVLO 设计的电阻分压器、以便 EN/UVLO 始终高于>1.48V(包括容差)。 请参阅以下从 DS 到设计电阻分压器的公式。 选择 VIN_ON 和 VIN_OFF、使 1.48V<Vin_OFF<Vin_ON<VIN_MIN

    2.如果您可以选择使用外部辅助电源电压(例如来自 MCU)、则无需电阻分压器、可以将 MCU 偏置电压(+3.3V/5V 典型值)直接连接到 EN/UVLO 引脚。 对于 150ms VINP 瞬态事件、请使用高于 0V 的值。 我建议使用 VIN_min 电压、以便器件能够提供最小功率(例如 4V)。

    如您所见、在这两种情况下、建议保持 VIN_MIN 工作电压。 如果 VIN 完全关断至 0V、则器件将没有任何电源开关并向次级侧供电、这意味着 Vout 最终将在 150ms 转换期间关断。

    最后、请使用计算器设计工具进行原理图审阅。 链接位于此处 LM5185-Q1 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    谢谢你