This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8A28:关于前馈电容器、旁路电容器和 Vin-Vcc 连接

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM8A28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558687/tpsm8a28-about-feedforward-cap-bypass-cap-and-vin-vcc-connection

器件型号:TPSM8A28


工具/软件:

您好的团队、

关于 TPSM8A28、我有 3 个问题。

输入电压:5V、输出电压:0.75V、输出电压 (max):10A

  1. Vin 和 Vcc 必须连接吗? 有什么需要我们关注的吗?

  2. 我们是否应该使用 Cff 来降低噪声? 数据表显示了 Vout=>2V 时是否需要 Cff。 我们应该如何决定?
  3. 我们遵循了 WEBench 建议并放置了大输出电容器。 是不必要的?μ F 并联旁路电容器(用于噪声抑制)

此致、
Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiromu:  

    1) 可以、如果器件由 5V 总线供电、则 Vcc 应连接到 Vin。 VIN 只需确保不超过 4.75V 至 5.3V 范围。  

    2) 由于使用的是 0.75V、因此不需要。 但是、如果要使用仿真来验证是否使用了网络上的 SIMPLIS 仿真。  

    TPSM8A28 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的评论。您能对此发表评论吗?

    3.我们遵循了 WEBench 的建议并放置了大输出电容器。 是否不需要并联旁路电容器(用于噪声抑制)?

    此致、
    Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    在数据表中、建议使用 0.1uF 电容器、但在 EVM 中、未安装 0.1uF 电容器。 这就是我感到困惑的原因。

    此致、
    Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiromu:  

    建议使用高频旁路电容器 0.1uF 至 1uF。 可以添加占位符。  

    此致、

    Ryan