请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM8A28工具/软件:
您好的团队、
关于 TPSM8A28、我有 3 个问题。
输入电压:5V、输出电压:0.75V、输出电压 (max):10A
- Vin 和 Vcc 必须连接吗? 有什么需要我们关注的吗?

- 我们是否应该使用 Cff 来降低噪声? 数据表显示了 Vout=>2V 时是否需要 Cff。 我们应该如何决定?

- 我们遵循了 WEBench 建议并放置了大输出电容器。 是不必要的?μ F 并联旁路电容器(用于噪声抑制)
此致、
Hiromu