This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C53:针对反激式设计挑战的建议

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C53

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560408/ucc28c53-recommendations-for-a-flyback-design-challenge

器件型号:UCC28C53


工具/软件:

我们需要使用隔离型反激式 DC/DC 转换器设计来与 24V 至 96V 电池系统搭配使用。 它是一个  15V 至 140V 输入到 12V 输出电压  而且、  4A 至 5A 标称 9A 峰值输出电流  布局。 我们想使用 Würth 变压器“ 749196547 “、因为它易于定制。 例如、可选择并联所有次级绕组以达到输出电流要求。  
 
我们希望提供任何有助于我们更好地解决此设计难题的建议。 如选择使用高压电源 PWM 控制器或使用其中一个初级绕组作为 UCC28C53 等 PWM 控制器的辅助电源。 值得注意的是、我们尝试在 Webench 中找到合适的设计、但由于我们不想使用定制变压器、因此证明很难设计。
 
如果事实证明更方便、该设计可以采用电压范围除以二的两级结构。 但我们的第一选择是在一个阶段完成。  
 
提前感谢任何愿意提供帮助的人、
 
Barış Taylan, Makersan R&D