This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:在低温放电期间、RSOC &#39 的充电电平从 20%跃升至 0%

Guru**** 2513155 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559897/bq27542evm-during-low-temperature-discharge-the-rsoc-s-charge-level-jumps-from-20-to-0

器件型号:BQ27542EVM
主题中讨论的其他部件:GPCRB

工具/软件:

您好、使用 BQ27542 且正确配置了化合物 ID 和 GPCRB 的 1S1P 5000mA H 电池组在 0℃ 下分别以 0.1C 和 0.2C、在–10℃ 下分别以 0.1C 和 0.2C 放电、在–20℃ 下以 0.2C 放电、而没有任何问题。 不过、在–20℃ 时、当在 0.1C 放电时、端子上会发生显著的跳变、RSOC 电荷直接从 20%下降到 0%。 请问这是否正常? 是什么原因造成的? 请检查随附的测试数据和 GG 文件进行分析。 谢谢你

e2e.ti.com/.../BQ27542_2D00_1S1P–5000mAH.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核、同时请附加与项目关联的.gg/.log。

    谢谢您、
    Alan