This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:数据表中的逻辑说明令人困惑

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2115A, TPS2114A, TPS2117, TPS2113A, TPS2116, TPS2112A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559536/tps2116-confusing-logic-description-in-the-datasheet

器件型号:TPS2116
主题中讨论的其他器件:TPS2117TPS2113A、TPS2114A、TPS2115A TPS2112A

工具/软件:

我试图从数据表的真值表中找出对应的逻辑、但这个表似乎不完整且容易误导。

例如、不清楚当 VIN 降至 0.35V 以下时、“外部偏置≤0.35V(手动模式)“和“VIN1(优先级模式)“之间的差异是多少、因为 MODE 引脚应连接到 VIN1。

此外、<0.35V 的手动模式在数据表稍后会描述为“当 PR1 引脚被拉低时、VIN1 和 VIN2 之间的较高电压电源将传递到输出。“、这实际上是“二极管模式“、但在文档中的任何地方都没有这样命名。

我查看了支持论坛上的所有相关问题、答案通常彼此矛盾、数据表矛盾。 例如、有一个答案表示需要电阻分压器、而数据表在时序图中显然具有“PR1 连接至 VIN1“选项。

 TPS2117 数据表中的真值表有所不同、更加合理、它特别将 MODE 引脚的低电平状态称为“二极管模式“。 它也没有提及电阻分压器、而只是提及输入端的电压、这一点更有意义。

我的问题:

 TPS2116 和 TPS2117 是否具有完全相同的逻辑(类似于 TPS2114A/TPS2115A 或 TPS2112A/TPS2113A 对)? 我是否可以使用  TPS2117 真值表 来设计 TPS2116 电路?

2.对于两个相同的电压源、我可以将 MODE 和 PR1 引脚直接连接到 VIN1、并进行简单的切换、在 VIN1 输入可用时优先考虑 VIN1 输入、在 VIN1 悬空或过低时优先考虑 VIN2?

请注意、我不关心压降或平稳切换。 我只需由任何可用输入供电的电路、当两个电源均已连接时、优先选择 VIN1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmitry:

     TPS2116 和 TPS2117 是否具有完全相同的逻辑(类似于 TPS2114A/TPS2115A 或 TPS2112A/TPS2113A 对)? 我是否可以使用  TPS2117 真值表 来设计 TPS2116 电路? 是的。  

    2.对于两个相同的电压源、我可以将 MODE 和 PR1 引脚直接连接到 VIN1、并进行简单的切换、在 VIN1 输入可用时优先考虑 VIN1 输入、在 VIN1 悬空或过低时优先考虑 VIN2? 是的。

    此致

    Kunal Goel