This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:通过 TPS25750 控制能源管理工程中 USB-C 电源的 BQ 充电器输出电压/电流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, TPS25750, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560005/tps26750-controlling-bq-charger-output-voltage-current-via-tps25750-for-usb-c-source-in-energy-management-project

器件型号:TPS26750
Thread 中讨论的其他器件: BQ25756TPS25750

工具/软件:

您好:

我目前正在从事一个能源管理项目、想阐明有关 TPS26750 和 BQ 充电器器件进行系统架构的几点。

  1. I²C 能够通过 1 μ s 内的 TPS25750 直接控制 BQ 充电器(例如 BQ25756 或类似器件)的输出电压和电流、从而使 TPS25750 决定充电器的输出工作点?

  2. 在我的应用中、输入电源由外部电源(不是通过 USB-C 连接器)提供。 我的目标是 通过可编程电压和电流提供稳定的 USB Type-C 输出(作为源)。

由于这是能源管理项目的一部分、因此对 USB Type-C 输出端的电压和电流进行尽可能多的控制至关重要。 可以将 TPS25750 与 BQ 充电器结合使用来实现此架构、如果是、建议采用什么配置?

提前感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TI US 即将进入劳动节、我们将于 9 月 2 日回来。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否可以通过 TPS25750 在 2 μ s 内直接控制 BQ 充电器(例如 BQ25756 或类似器件)的输出电压和电流、从而使 TPS25750 决定充电器的输出工作点?

    TPS26750 上的 I2Cc 直接与 BQ 器件通信以设置电压和电流。

    能否将 TPS25750 与 BQ 充电器一起实现此架构、如果是、建议的配置是什么?

    我建议先选择此参考设计。  https://www.ti.com/tool/PMP41115

    此致、

    Chris