This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:TPS5430 CANn't START

Guru**** 2503365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559123/tps5430-tps5430-cann-t-start

器件型号:TPS5430


工具/软件:

当电源电流低于 800mA 时、无论电压如何、使用 TPS5430 设计的电源电路都无法正确启动、但当电流超过 900mA 时、它可以正确启动。 如何解决这个问题(考虑到电路的当前设计)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、周

    请分享一些描述您所面临问题的波形。 请探测以下要点  

    1. pH 值
    2. VOUT
    3. 引导

    如果您能在 700mA 负载和 1A 负载下捕获这些波形、那将大有裨益。 告诉我 Vin 和 Vout 条件、并请分享您的原理图进行审查。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里、我的负载不是 700mA 和 1A、我的负载是 5V/3A。 它无法正常启动、这是由于输入端 (Vin) 的 800mA 电流阻止正常启动。 12V/12V 800mA 和 800mA 输入均无法正常启动。 只是输入端需要更高的启动脉冲电流、但源端将电流限制到 800mA、从而防止 DC/DC 启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 24V 输入设置 800mA 电流限制、DC/DC 转换器无法正常工作。 探头 1 为 BOOT、探头 2 为 PH(SW)、探头 3 为输出(__LW_AT__5V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 24V 输入设置 1A 电流限制、DC/DC 转换器 正常工作。 探头 1 为 BOOT、探头 2 为 PH)、SW(探头 3 为输出(__LW_AT__5V)、正常工作实际输入 360mA /24V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、周

    正确识别后、问题可能出在电源的 800mA 电流限制上。 降压转换器可能 在启动期间需要更高的初始电流、以便为输出电容器充电并为负载元件供电  

    下面我们来计算预期的输入电流:

    • 输出功率 (Po): 5V * 3A = 15W
    • 效率 (η): 我们假设为 80%(0.8)
    • 输入电源(引脚): PO/η= 15W/0.8 = 18.75W
    • 输入电压 (Vin): 假设电压为 12V
    • 输入电流 (Iin): 引脚/Vin = 18.75W/12V = 1.5625A

    因此、该问题可能是电源的限制、而不是设备问题。 电源提供的电流必须高于所需值、 尤其是在启动期间。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此设计中、可以使用哪些方法来延迟 DC/DC 的启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、周

    延迟启动在这里没有什么帮助、因为即使在稳态下、输入侧的电流要求也是  1.5625A。 因此、输入电源必须提供转换器所需的电流

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare