This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24751:TPS24751 在不同的负载电流下关断

Guru**** 2635015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557041/tps24751-tps24751-getting-powered-off-at-different-load-current

器件型号:TPS24751


工具/软件:

尊敬的团队:

我们设计了用于 A 的热插拔电路 10A 输出电流 。 然而、在使用负载进行测试期间、热插拔在不同的输出电流电平下关闭。 请参阅随附的原理图和表格、其中显示了热插拔断电时的负载电流值。 热插拔功能每次都会在不同的电流电平下断电。 此外、还会在输入和输出之间观察到压降。 这两个问题的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。 我们将通过星期一联系您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温柔的提醒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在加载更大的电流时、器件似乎达到 UVLO。

    您能否移除 R514 并执行相同的实验? 移除 R514 将禁用 UVLO 功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    热插拔的断电时间早于我们设计的 UVLO 阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据原理图、UVLO 设置为 4.7V。 突出显示的线已经小于 UVLO 阈值。  

    典型的过流故障行为如下所示。

    我可以从您的电路板上获得与此完全相同的示波器屏幕截图吗? 这将有助于确认是否触发断路器事件。