This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82913:输出纹波大 Ω

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558593/tpsm82913

器件型号:TPSM82913


工具/软件:

你好、μ s

   我在是用TPSM82913RDUR搭建的电路如图、用12V转5V、 、但是我测试的5V输出的纹波、噪声的峰峰值有50mv、频率也才400KHZ多点、和手册的数据对不上、帮忙确认一下、问题点再哪?μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这个是我测试5V输出纹波的图 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yushi:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yushi:

    连接了什么负载? 是开关负载?

    另外、我可以在同一时间轴上看到多个波形、您是否只分享 1 个波形。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、这个是我实际使用的电路图。输出波形、我就是用示波器测试的、没有办法把其他波形分离出来 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在非耐导模式下、您能否仅共享一个波形?

    此外、我建议您添加 C45 = 47pF 并检查输出。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     C45= NC

     C45=47PF

    TPSM82913RBUR 是否适用于具有 开关负载的应用?

    这给我的印象是芯片的响应滞后。

    这可能是由下游 LC 电路引起的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从下游级移除动态负载后、芯片的输出纹波变得非常小、峰峰值 (Vpp) 约为 3mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yushi、

    所示的波形似乎是负载行为、而不是转换器行为、只要负载接通、Vout 就会降低、转换器会尝试维持该行为、一旦移除、Vout 增加、然后转换器又会尝试保持该行为、似乎负载开关频率很高。

    此测量值不计入 Vout 纹波。

    请根据负载要求计算 Cout。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在输出级添加了一个 100μF 电容器、但输出电压波形恶化了。 您对输出电容器有任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yushi:

    连接的电容器正确。

    低频噪声从负载侧反射、您可以检查负载是否使用合适的偏置电容器进行了正确设计。

    - Hitesh