This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5810:是否可以并行/组合多个通道?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559574/lp5810-parallel-ganging-multiple-channels-possible

器件型号:LP5810


工具/软件:

我有几个 LED 需要绘制成 100mA。  是否可以将阴极连接到两个通道并将它们并联来控制最多的 100mA 消耗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的专家将在本周早些时候回复您..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    可以并联 OUTx 引脚以灌入更高的 LED 电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy!

    一个后续问题:在另一个用途,我有几个共同的阳极 3 色 LED,我想并行运行(即两个或更多的 3 色 LED 同时打开)-这些都是两个极小的–5mA LED,所以我想将它们各自的阴极连接到 OUTx 引脚。  

    这些 LED 每种颜色的 Vf 范围都相当大、我想避免一个 LED 在不使用其他 LED 的情况下汲取所有电流的问题。 您是否有将多个 LED 并联到同一个 OUTx 的建议(或应用手册)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您是指具有不同 VF 并联 2 个或多个 LED 并连接到一个 OUT 引脚?  我们有以下建议:

    1.由于 LED 电流非常小、您可以使用尽可能高的 VLED 来驱动 LED 组

    2. 将小电流二极管 (LED=0.7) 或肖特基二极管 (VF =0.3) 与低 VF 串联以增加总 VF VF

    3.使用与每个 LED 路径串联的平衡电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我计划并联同一个 3 色 LED 的倍数。 Vf 规格范围相当宽、 例如红色为 1.6 至 2.4、绿色为 2.1 至 3.1、蓝色为 2.1 至 3.1。  因此,所有的红色(例如)可能有不同的 Vf ,但不是有意或可预测的。  

    肖特基二极管是一个不错的选择、如果我事先知道、可能会有不同的 Vf。 平衡电阻器至少可能使它们之间的电流消耗保持一定程度的相似。 例如 100-200 欧姆、以便将它们保持在窄电压差内。 那是你所想的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    你是对的。

    您可能会提供有关 LED 配置的更多详细信息、因此我们可以检查如何平衡 LED 电流