This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:LP8556 是否能够驱动 69PS LED?

Guru**** 2503365 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560234/lp8556-is-lp8556-able-to-drive-69ps-led

器件型号:LP8556


工具/软件:

尊敬的团队

Lenovo 平板电脑团队希望使用 LP8556 驱动 6P9S、这是一个具有 6 个 LED 系列的 LED 面板。  69ps 具有以下规格、我看到在 3V 输入、28V 输出下、所需电流为 170mA。  LP8556 是否能够驱动此 LED?  我看到在 D/S 中、输入为 3V、输出为 24V、只能有 140mA。

谢谢你

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们的专家将在本周初进行检查和更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    是的、它可以在这种情况下使用。

    谢谢、

    Colin