This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610333-Q1:FB 引脚应连接到 Vin 的原因

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610333-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560341/tps610333-q1-the-reason-why-fb-pin-should-connect-to-vin

器件型号:TPS610333-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

客户向我发送了有关 TPS610333-Q1 的问题。

TPS610333-Q1 为 5V 固定输出。 但数据表显示我应将 FB 引脚连接到 Vin。

将 FB 引脚连接到 Vin 是否有任何原因? 您能详细解释一下吗? (内部结构或其他原因)

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    这与芯片的内部结构有关。 如果您需要固定 5V 输出、则需要根据需要连接 FB、这将启用芯片内部的分压电阻网络。

    谢谢。

    Aurora