Other Parts Discussed in Thread: TPS610333-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS610333-Q1工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
客户向我发送了有关 TPS610333-Q1 的问题。
TPS610333-Q1 为 5V 固定输出。 但数据表显示我应将 FB 引脚连接到 Vin。
将 FB 引脚连接到 Vin 是否有任何原因? 您能详细解释一下吗? (内部结构或其他原因)
请检查此问题。 谢谢。
此致、
追逐